This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:TL594:Vcc 关闭条件下 C1引脚上存在输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116722/tl594-tl594-output-voltage-present-at-c1-pin-during-vcc-off-condition

器件型号:TL594

親愛なる専門家、μ A
私はTL594に関するアプリケーションの質問があります、あなたが助言するのを助けることができることを願っています。前もって感謝します。μ A

TL594への電源がカットオフされると(Vcc -> 0V)、TL594ピン8 (C1)に+ 5Vの流れが流れます。ピン8 (C1)はIC Vccオフ状態時に+ 5V電圧を受け入れることができますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能将问题翻译成英文吗? 谢谢。

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    我有一个有关 TL594的应用问题、希望您能提供建议。 提前感谢。

    当 TL594的电源切断(Vcc -> 0V)时、TL594引脚8 (C1)的电流将为+5V。
    在 IC Vcc 关闭状态期间,引脚8是否可以接受+5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系、C1引脚的最大电压可高达 VCC。

    此致、

    Teng