This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM285-1.2-N:LM285LPRE3-1-2

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116575/lm285-1-2-n-lm285lpre3-1-2

器件型号:LM285-1.2-N

尊敬的先生:

请确认两个器件型号之间的确切差异。

LM285LPRE3-1-2和 LM285Z-1.2/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vicky、

    这两个器件型号之间的唯一区别是:

     在 LM285LPRE3-1-2中、当 IZ = I (min)时基准电压随电流变化至20mA 为12mV @ 25C 和30mV @-40至85C、当 IZ = I (min)时基准电压随电流变化至20mA 为10mV @ 25C 和20mV @-40至85C 在 LM285Z-1.2/NOPB 中。

    在   LM285LPRE3-1-2中、当 IZ = 100μA Ω、f = 25Hz 时、反向动态阻抗为0.2-0.6 Ω@ 25C、1.5 Ω@-40至85C; 在     LM285Z-1.2/NOPB 中、当 IZ = 100μA Ω、f = 20Hz 时、反向动态阻抗为1 Ω@-40至85C。

      在 LM285LPRE3-1-2中、IZ = I (min)至20mA 时的平均温度系数为±20ppm/°C @-40至85C;     在 LM285Z-1.2/NOPB 中、IZ = 100uA 时的平均温度系数为150ppm/°C @-40至85C。

    NOPB 也意味着零件不包含铅。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢