This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82821A:SW 电压

Guru**** 2509935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117530/tpsm82821a-sw-voltage

器件型号:TPSM82821A

您好的支持团队、

我认为 TPSM8282x 没有 SW 引脚。
SLVSEP0F 对电气特性和 SW 波形测试条件中的 VSW 进行了说明

是否有办法观察 SW 电压?

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    封装顶部的电感器具有一个连接到 SW 的端子和一个连接到 VOUT 的端子。 您可以通过接触电感器的相应端子来探测 SW 节点。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢你的答复。

    电感器的 SW 侧是否为 TPSM8282x 的1引脚侧?

    e2e.ti.com/.../TPSM8282x_5F00_SW.pdf

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    我认为 SW 应该在引脚1旁边。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢你的答复。

    如果您希望在数据表中包含 VSW 信息、我认为最好在数据表中明确描述 SW 节点的位置。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。 不描述这种情况的原因是、通常无需客户检查这种情况。 并且有损坏尝试探测 SW 节点的器件的风险。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    感谢您的回答。

    探测 SW 节点时可能会发生什么类型的损坏?
    我想将其视为处理预防措施。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    这只是一种预防措施、通过对探针的针尖施加过大的压力来防止电感器或模块基板损坏。

    此致、

    瓦伦