This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:使用 USB-to-any 或 USB-TO-GPIO 进行 PMBus 编程?

Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109775/tps65400-pmbus-programming-using-usb-to-any-or-usb-to-gpio

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他部件:USB 转 GPIOUSB2ANY

尊敬的 TI 员工:

在论坛 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654997/tps65400-can-pi-commander-use-a-usb-to-gpio-to-talk-to-the-tps65400上、建议将 USB-TO-GPIO 适配器与  FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 结合使用、以便对 TPS65400进行编程。 遗憾的是 、FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 不支持 TPS65400。

最好在 TPS65400产品页面上为希望在自己的板上对 TPS65400进行编程(不使用 TPS65400EVM)的所有人指明、 尽管 PI-Commander 将 USB-TO-GPIO "识别"为适配器、但无法使用、因为 PMBus 的 SDA 和 SCK 不可用(示波 器在总线扫描期间在引脚9、10上显示无通信、因此无法检测到器件)。

随附的是 Pi Commander 识别 USB-TO-GPIO 但不识别 TPS65400的屏幕截图。

此致、
Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    需要确认一点。

    TPS65400需要在输入电压中添加电源。 然后软件可以识别。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai Fun、您好!
    是的、VIN 引脚由外部7V 供电、并且在 VDDD (内部 LDO)上 I Measure ~3.27V。

    USB-TO-GPIO 的问题是:

    • 与  FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 搭配使用时、我可以通过示波器观察 SDA、SCLK 上的通信(但该软件不支持 TPS65400)
    • 当与 PI-Commander 一起使用时、无论软件识别适配器、SDA 和 SCLK 上都没有示波器检测到的通信(请参阅屏幕截图)

    如果 TI 能提供明确的声明、说明哪款适配器和软件与 TPS65400匹配(即确认或取消赵马(高级应用工程师)自2018年1月9日起发出的帖子)、我将不胜感激。

    提前感谢、
    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiri!

    实际上、我只使用 USB2ANY 连接 PI 命令器、它起作用。 我将使用 USB2GPIO 进行检查。 谢谢!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai Fan、

    与 PI 指挥官和 TPS65400一起测试 USB2GPIO 的结果是什么? 我仍在等待您的回复。

    此致、
    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiri!

    很抱歉耽误你的回复! USB2GPIO 无法与 TPS65400EVM 通信。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    为了让每个人都清楚:在网页 上 https://www.ti.com/tool/TPS65400EVM-678?login-check=true#related-design-resources 上注明:

    相关设计资源

    硬件开发

    接口适配器
    USB-TO-GPIO — USB 接口适配器 EVM
    阅读此内容的所有人都知道 、通过购买 USB-TO-GPIO、他可以与 TPS65400通信、但您确认这不起作用。
    如果 TI 因 TI 网站上的误导性信息而导致商品和时间出现问题、我将不胜感激。
    此致、
    Jiri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jiri!

    我认为可能存在一些误解。 请查看我的以下评论。

    ________________________________________________________________

    从解决问题的角度来看、我首先提出这部分评论。

    TPS65400+USB2GPIO+Fusion Digital Power 设计器可实现通信。 请参见下图。 我不知道为什么您这么说: 遗憾的是 、FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 不支持 TPS65400。  

     _________________________________________________________________________________________

    我说  USB2GPIO 无法与 TPS65400EVM 通信的原因。 因为这两者的硬件形状不匹配。 TPS65400EVM 中的接口为30引脚、USB2GPIO 的接口为10引脚、因此它可以将 USB2GPIO 的端子插入 TPS65400EVM。  

    TI 从未说过 USB2GPIO+TPS65400EVM +PI 命令器可以实现通信。 在我们的网站上、我们只说 USB2GPIO 是相关的设计资源。  

    Shuai