This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:需要功能等效器件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65101, TPS65100, TPS65140, LM73605, LM61460, TPS54540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117571/tps65100-need-functional-equivalent-part

器件型号:TPS65100
主题中讨论的其他器件:TPS65101TPS65140LM73605LM61460TPS54540

您好!

我需要  LM73605RNPR、 TPS62130AQRGTRQ1、TPS61169DCKR、 TPS65100RGER、TPS2052BD、 TPL7407LADR、 LSF0108PWR、TLV75533PDQNR、SN65LVDS93BDGG 这些器件的功能等效器件。  

这些零件无库存、这些零件的交货周期也很长。

我需要上述器件的功能等效器件、并为我的设计提供库存。

谢谢、此致、

普什卡拉尼 T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    功能与 TPS65100相似的器件是 TPS65101/105和 TPS65140。 对于您列表中的其他器件、我将把此主题分配给 TI 内部的相应产品线、其中一位工程师将直接回复您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM73605功能相似的器件是 LM61460。 我建议将这些器件分开、因为这些器件由不同的产品线提供支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    感谢您的快速响应。  

    如有任何反馈、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     LM61460也缺货。 是否可以建议具有可用库存的等效功能部件。

    谢谢、此致、

    普什卡拉尼 T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于5A 转换器, 大多数 类似功能选项缺货,  

    LM61460 (36V 6A 同步)

    2. LM33640 (36V 4A 同步)

    LMR14050SDDAR (36V 5A 异步)

    TPS54540 (36V  5A 异步)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。 如果我们一方有任何需要、我们将返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    当然、没问题