This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:采用 BQ25606的高快速充电器(例如:Samsung ADROID 移动电话快速充电器)电路设计

Guru**** 2381990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117090/bq25606-high-fast-charger-example-samsung-adroid-mobile-phone-fast-charger-circuit-design-using-bq25606

器件型号:BQ25606

尊敬的工程师!

采用 BQ25606的高快速充电器(例如:Samsung Android 手机快速充电器)电路设计。

但是普通适配器充电好,但 Samsung Android 手机快速充电器没有充电,没有反应.

随附原理图。

请检查问题。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-A02_2D00_BATTERY_2D00_CHARGE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25606-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。  

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我检查了您发送的数据、但我找不到问题、它仍然不收费。

    充电测试结果如下。

    1.快速充电适配器(3.3~11V 2.25A)+ Samsung 手机=>充电正常

    2.快速充电适配器(3.3~11V 2.25A)+ BQ25606 =>不充电、不工作

    3.自适应充电适配器(5V 2A)+ Samsung 手机=>充电正常

    4.自适应充电适配器(5V 2A)+ BQ25606 =>充电正常

    如果我需要使用不同的 IC、我需要技术支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)是否有任何电容器分别靠近 VBUS 引脚和 SYS 引脚?

    2) 2)充电器工作正常、但情况除外  2.快速充电适配器(3.3~11V 2.25A)+ BQ25606 =>不充电、不工作、对吧?

    谢谢、

    宁。