This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600C:bq25600C -如何像手机一样同时将电池充电器和数据传输到微控制器

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600C, BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117835/bq25600c-bq25600c---how-to-have-the-battery-charger-and-data-to-a-microcontroller-simultaneously-like-a-cell-phone

器件型号:BQ25600C
主题中讨论的其他器件: BQ25600D

我们正在进行一个使用 bq25600C 电池充电器的项目、这需要将 D+和 D-信号连接到它、 但我要求它还可以连接到微控制器、并具有同步数据传输和电池充电器、USB type C 连接器将用于此项目。

问题:

为此、我需要一个特殊的 USB 集线器、电源控制 器、或者我可以将 D+和 D-并联连接到两个器件。

2.我需要一个附加电路或 IC

3.有一个设计参考可以实现它。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25600C 没有 D+/D 引脚。 而是有 PSEL。 PSEL 引脚可 与 USB PHY 连接。

    BQ25600D 在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25600d.pdf 上具有 D+/D-引脚。 它 只能与 USB BC1.2适配器和一些非标准适配器通信。 它可 用于5V/3A 输入 USB Type-C 充电、但无法检测 USB Type C 适配器。  需要一个 USB 接口。

    非常感谢、

    宁。