This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:如何测试 PGOOD 电源正常导通电阻? 此规范的用途是什么和#39?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117985/lm73606-how-the-pgood-power-good-on-resistance-be-tested-what-s-use-of-this-spec

器件型号:LM73606

大家好、

我正在评估  LM73606。 今天、我注意到我们有一个规格 RPGOOD。 当 en=0V 时、我可以理解30Ω 的值。 在测试条件 en=2.5V 时、您能不能帮助解释40Ω Ω 的值。 根据我的理解、当 en=2.5V 时、LM73606正常工作、我们可以获得预期的输出电压。 同时、PGOOD 应该被拉至一个固定值并且 PGOOD MOS 关闭。 那么、没有这种导通电阻?

谢谢和 BR。

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    导通电阻是输出超出稳压范围时下拉晶体管的电阻。

    当器件启用(VEN = 2.5V)时、输出可能不在90%和110%之间、因此在这种情况下、PG 仍然可以下拉。 例如在启动和过流情况下。

    禁用该器件后、PG 始终下拉、并且强度稍高。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多