This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:PSpice 仿真故障

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118167/lm25149-q1-pspice-simulation-troubles

器件型号:LM25149-Q1

您好!

我尝试在 PSpice 中复制该 Webench 电路、但遇到了错误。 这是 Webench 电路:

下面是 PSpice 布局:

这是尝试运行仿真时的错误(N04654是从 Cnfg 到电阻器的导线):


你有什么建议我出错了吗?

此外、我认为有时有一种方法可以将 Webench 设计直接导出到 PSpice 中、但该电路无法实现。

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    您能找到节点 N04654的什么吗? 您可以使用 Ctrl+F 查找节点。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 R6电阻器和 Cnfg 引脚之间的导线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    我看到、这看起来是模型的一个问题、继续操作、删除电阻器、并使 Cnfg 保持悬空以使仿真运行。

    该模型不具有双相或扩频功能、因此它基本上只能对 RCNFG = 24.9K 进行建模。 将 Cnfg 在 PSPICE 模型中保持浮动、因为这就是默认模型的发货方式。

    当然、在实际电路板上、不要让 Cnfg 浮动。

    我将看到有关更新模型的信息。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我查看了默认稳态原理图、Cnfg 连接到 GND、该仿真能够运行。

    Cnfg 到 GND 是有效连接、与 RCNFG = 24.9K 处于相同模式。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多