This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24765:深度放电电池的涓流充电

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112065/bq24765-trickle-charging-of-deep-discharged-battery

器件型号:BQ24765

 当在 FB 引脚上检测到电池电压低于2.5V 时、BQ24765的涓流充电是否会自动启用?是否需要执行任何其他启用程序?  我们在设计中使用的是 BQ24765、深度放电电池充电回不会自动发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    没有专门针对涓流充电的特殊使能设置。 如果满足启用充电的条件要求(如下所示)、则会启用充电。 当 VFB 电压小于2.5V 时、220mA 下的涓流充电被启用。

    在启用充电之前、以下条件必须有效:

    • 不在 UVLO 中(DCINA > 4.5V、VDDSMB > 2.5V)
    • 检测到适配器(ACIN > 2.4V)
    • 适配器–电池电压高于 V (DCINA-VFB)比较器阈值
    • SMBus ChargeVoltage()、ChargeCurrent()和 InputCurrent() DAC 寄存器在有效范围内
    • CE 为高电平
    • 检测到适配器且 CE 变为高电平后、延迟完成2ms
    • VDDP 和 VREF 有效
    • 未处于热关断状态(TSHUT)

    谢谢、希望这对您有所帮助、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复。

    关于以下要点:

    • SMBus ChargeVoltage()、ChargeCurrent()和 InputCurrent() DAC 寄存器在有效范围内

    当 存在深度放电电池时,我们尝试将 ChargeCurrent()值设置为128mA。 这是有效设置吗?如果 我们设置的值为128mA、BQ24765是否会自动以220mA 开始涓流充电?

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    数据表显示、如果 VFB 引脚电压低于2.5V、器件将充电电流限制降至220mA。 这表明、如果充电电流设置为128mA、则充电电流应该为128mA、因为它低于该电流限制。

    谢谢、
    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的澄清。

    我们在电压和电流设置寄存器方面遇到了一些问题、并进行了修复。 现在、我们能够启用充电器。 但现在我们看到的是不同的行为。 充电器启用后、充电电流恒定为128mA。 充电器输出最初进入设定的12V、然后在电池深度放电时看到一个斜降。 然后、一旦电池电压降至3.6V 以下、充电器就会被禁用。 这被理解为 数据表中解释的电池短路保护方法。 但在数据表中提到的2ms 时间后、充电器无法启用。 充电器随后保持禁用状态。  您能 不能就  这种行为的可能原因提出任何建议?  

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    正如您在 BAT_LOWV 检测(<3.6V)时提到的、充电器应该停止2ms、然后再次软启动。

    软启动通常具有10ms 的上升时间。 如果您在几毫秒后看不到充电开始、我建议 在检测到 BAT_LOWV 后重新检查所需的充电条件、以确保所有充电要求都得到满足。

    具体而言,我将检查以确保 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()保持设置,因为这些将在复位条件下被清除。 请注意、它们不应仅在 LOWV 条件下被清除。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复。 我们发现了寄存器设置操作的一些其他问题、可以将其修复并为深度放电电池启用充电。

    但是、涓流充电期间的充电电流设置为220mA、无论我们将其设置为128mA。 请您再次确认此问题吗?  充电器是取最低值(128mA)还是默认取220mA、数据表中提到的涓流充电充电电流是多少?

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天是美国假期、请在周二之后再次查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    由于该器件已经很旧、因此我们对它的支持不是很高。 我将在本地检查此行为并返回给您。 这可能需要几天时间。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid 

    您能否进一步对此进行更新?

    此致、

    Thomas CN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    由于该器件已经很旧、因此我在这里没有 EVM 来重现该行为。 我已经订购了一个、我很快就会收到。 我可以 在星期四之前确认该行为。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我确认了您在我的设置中看到的行为。 如果充电电流设置为128mA、如果 VFB > 2.5V、则充电电流将为128mA、但是、如果充电电流降至2.5V 以下、则220mA 的涓流充电将覆盖设置为128mA 的 ChargeCurrent。

    谢谢、

    Khalid