This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:无法访问数据存储器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114385/bq27z561-data-memory-cannot-be-accessed

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的专家:

对于一个客户电路板、可以读取数据存储器中的所有值、但不能写入。 (用于客户 MCU 或 BQstudio)

操作状态 A->SEC1、SEC0为1、0、表示未密封

但是、从 BQstudio 中、register -> Volt Hi Set、 Volt Hi Clear...可以成功写入。

客户已经制造了超过10Ku 的电路板。 只有一个电路板具有这种行为。

下面是写入数据存储器时 BQstudio 的一些错误图片。

这可能是什么原因? 是否可能损坏闪存? 但是为什么 BQstudio  寄存器窗口菜单->Volt Hi Set、 Volt Hi Clear...可以成功写入?

谢谢

e2e.ti.com/.../6886.error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我在有关该单元的另一个主题中看到、通信存在一些问题。 在您共享的 FC 位过早设置的日志中、您可以看到有一些值发生显著变化或短暂缺失。 要尝试的一件事是对.SREC/golden 映像进行重新编程。 但是、如果出错、可能会使器件砖型、使其难以弄清发生了什么情况。 由于您可以读取数据存储器、您是否可以在.gg 中抓取寿命数据? 它可能会显示设备发生了什么情况。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、


    感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    终身数据可能没有价值,因为我忘记在发布之前清除终身数据,将其配置为包括以前的一些垃圾数据。

    我们有新的发现。  

    我们可以成功地将*。srec 编程到芯片中。

    但是、编程*。dffs 仍然失败。

    数据存储器写入仍然失败。 (操作状态 A->SEC1、SEC0为1、0、表示未密封)

    什么可能导致这种奇怪的现象?  srec 编程的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这两个文件基本上是等效的、只是采用不同的格式。 我不能想到一个会起作用的原因,而不是另一个。 您共享的操作状态为非密封状态、但您需要对程序进行非密封完全访问。 在对.srec 进行编程时、您是否可能处于完全访问状态、在该过程密封之后、您才会解封、并且在尝试.dffs 之前没有完全访问?  

    此外、您是否使用 BQstudio 执行这两种编程?

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们使用 BQstudio 以相同的方式对两者进行编程。

    感谢您的指导。

    我很快将发送 CQE 进行 ATE 测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的、我将关闭这个线程。 如果您有任何疑问、请随时与我联系。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在交付用于 CQE 流程的此芯片之前、我们将其置于 TI EVM 上进行测试。

    我们发现它在软件"复位"、"重新编程"或"加电"之后自动进入"密封模式"。

    在 BQstudio 中"解开"后、看起来正常。 但在 软件再次"复位"或"重新编程"或"加电"之后、它会自动进入"密封模式"。

    您知道什么是可能的原因吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这是一个预期功能。 您编程的.SREC/黄金映像具有一个位集、可记住监测计是否处于密封模式、如果处于密封模式、它将始终复位/加电至密封模式。  

    这是一项安全功能、如果没有它、您只需在现场重置器件即可绕过密封件。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    在何处启用此功能? 我不记得我曾启用过任何有关它的内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我已将该 srec 文件编程到我的 EVM 中。 它没有显示这种现象。  

    这是因为该客户的 BQ27Z561R1器件以前处于密封模式吗?

    1、不是密封模式。 我检查了 SEC0、SEC1 (1、0)。

    2.编程 srec 文件后,它处于密封模式。 然后我们将其解封。 然后重新编程 srec 文件。 它仍处于密封模式。 如何退出此模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您无法更改此功能、该位为私有位、用于安全和生产过程。

    如果您密封测量仪表并从该测量仪表中拉出 SREC、则使用该 SREC 上传的任何测量仪表都将唤醒并进行密封、只要复位或 POR、它将再次被密封。

    规避此问题的唯一方法是获取从未密封的监测计、修改黄金映像的数据闪存或尝试运行的任何测试、然后将其导出。

    如果您将未密封的 SREC 上传到未密封的器件并发送完整的访问权限、您应该能够恢复它。

    此致、

    Wyatt Keller