This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:TPS37042A3OFDDFRQ1

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115707/tps3704-q1-tps37042a3ofddfrq1

器件型号:TPS3704-Q1

您好!

我 想将此器件(TPS37042A3OFDDFRQ1)用于功能安全应用。 该 IC 应监控3.3V 和1.2V 电压。

除此之外 、我还想通过 SENSE1输入手动复位微控制器。  我设计了 连接并使用 MOSFET 和上拉电阻仿真 JTAG 调试器的电路。 当 MOSFET 导通时、SENSE1将下拉至接地、因此我们能够复位微控制器。 但是、当 MOSFET 关闭时、SENSE1引脚上将出现3.3V 电压、因此 RESET1保持"高电平"。 附加了仿真结果。

我的问题是 、我是否正确地对调试器建模? 这意味着调试器是否使用类似的电路(开漏配置)、电压源是否为3.3V? 知道调试器内的 VDD 很重要、因为如果它高于3.3V、它将影响监控电路、如果它低于3.3V、我们的电路可能会影响调试器、如果是这种情况、我们将无法复位微控制器。

感谢您在这一问题上的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    3.3V 感应引脚仅监控输入是否处于窗口阈值内。 您计划使用哪种型号的调试器? 调试器是否也为 TPS3704-Q1供电?  如果  TPS3704-Q1由 调试器单独供电、则 RESET 信号将正常、因为 SENSE 引脚与 VDD 分离、且/Reset 为低电平有效。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter

    感谢您的回复。

    -  我们为 TPS3704-Q1提供单独的电源、因此我们不使用调试器电源为  TPS3704-Q1供电

    -我们使用 TI  TMDSEMU110 调试器对微控制器进行编程。

    -我们的主要问题是,如果我们的板上有上述调试器和 TPS3704-Q 电路(如上图所示),那么调试器是否能够对微控制器进行编程?

    -我们主要关注调试器的 MR 引脚,因为我们认为调试器使用此引脚复位微控制器,而 TPS3704-Q1位于 调试器复位信号的路径中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    当 通过调试器的 GPIO 引脚驱动连接到 SENSE1的 MOSFET 时、微控制器将能够使用 TPS3704-Q1的 RESET1引脚进行复位、如上电路所示。 如果调试器的 RESET1和 nRESET 引脚都连接到微控制器的 RESET 引脚、则您应该能够使用  TPS3704-Q1和调试器复位微控制器、因为两个输出都是3.3V 且低电平有效。

    最棒的

    Walter