This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:非下降输出电压

Guru**** 2504015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117563/ucc256402-non-dropping-output-voltage

器件型号:UCC256402

你(们)好

首先、感谢您的建议。我们已经处理了2天的系统测试。 图中显示了系统空载状态下的输出电压波形。 系统的目标输出电压为61V。 然而、当系统反馈底板上的电位计电阻增加时、输出电压只能降低至74V。 系统控制逻辑中的突发模式已被取消。 因此、预计输出电压将上升到某个被视为正常的电压、而在负载情况下、输出电压将下降到61V、这是预期的输出电压。 为了测试这种情况、从系统汲取的电流约为300mA、但未观察到任何变化。 在不同电阻值下、与系统反馈电位计等效的输出电压如下所示。
434 Ω=97V
713 Ω=82V
1.5k Ω=77V
4.8k Ω=74V


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC = 26.25V BLK = 3.89V FB = 5.03V ISENSE = 0V VCR = 3V BW = 0V (突发模式禁用) RVCC = 13.02V LO = 5V LL/SS = 3.5V VPFCOUT = 393.1V VOUT = 79.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cihangir、

    已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 如果需要、我可以提供有关原理图的更详细的信息。

    此致

    Cihangir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否与我分享原理图和设计计算器。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    通过 DM 共享。

    此致。

    Cihangir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将结束本主题、因为我们将讨论 e2e DM。

    此致

    曼尼甘塔 P