This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:当温度快速上升时、SoC 跳转至0

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115670/bq27z561-r1-soc-jump-to-0-when-temperature-rise-quickly

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561GPCRB

尊敬的专家:

在 RBteak 之后、我的 BQ27Z561R1在-10C 下工作正常。

但在客户测试中,电池处于100% SoC 中可放松一小时(无电流), 然后其温度在大约1分钟内从-10°C 上升到0°C。 SoC 在大约-2C 时从100%突然跳到0%(仍然 没有任何放电电流)。

BQ27Z561能否处理此类快速温度斜坡? 哪些参数有助于优化这种情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    有许多因素可能导致 SOC 突然跳转。 我不认为温度斜坡会导致这种行为、因此您可以在这种行为发生时向我发送您的.gg 文件和.log 文件吗? 这样、我就可以查看器件上的每个寄存器、并找出 SOC 跳转的原因。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    我附加了 gg 文件。 TI EVM 在-10C 和-15C 下进行低温测试、并记录客户的低温日志。

    TI EVM 测试结果非常好。

    但是,在客户电路板低温测试中,您可以在第74243行看到 FCC 在-8C 下从1256跳到0。 事实上、与我的 EVM 测试结果相比、在-8度时、FCC1256对于100% SoC 也非常低。 FCC 0异常。(RM 也跳至0)

    注意:对于客户日志、温度应除以10才能得到实际温度。

    您能给我一些建议、为什么会发生这种情况?

    e2e.ti.com/.../Honor_5F00_BT206_5F00_Coslight_5F00_ID5532_5F00_FC4400mV_5F00_TC200mA_5F00_DM02.gg.csv

    e2e.ti.com/.../TI-EVM-BT206_5F00_ID5532_2D00_10C_5F00_ARB.log

    e2e.ti.com/.../TI-EVM-BT206_5F00_ID5532_2D00_15C.log

    e2e.ti.com/.../Customer-board-FCC-Low-temp-jump.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    因此、我查看了您发送的所有日志、并对导致 FCC 在客户电路板上降为0的原因有一些想法。

    当通过温度斜升时、即使在放松模式下、电池的阻抗也会明显变化(尤其是在低温度下)。 更新 RemCap 和 FCC 的条件之一是监测计每5度重新计算一次这些值。 这就是您在日志文件中看到 FCC 和 RemCap 更改值和降低的原因。 此行为在 EVM 日志中的预期范围内会出现、但降至0 FCC 显然是严重的错误行为。

    我认为可能导致这种差异的原因是、如果您将负载选择为平均 I 上次运行、如果您在 EVM 或客户电路板上进行了任何额外测试、IC 可能已为此了解到新值。 如果您要在平均 I 上次运行时放电、此参数将与阻抗结合使用以预测电池中剩余的电量。 如果此处存储的值足够高且阻抗足够低、监测计可能会认为您以该速率开始放电的第二个电芯将耗尽。 这就是我所期望的结果、得到0 FCC 和0 RemCap 值。

    我建议的解决方案是、首先将相同的.srec 重新上传到 EVM 和客户电路板、然后运行相同的测试。 如果使用相同的.srec 而没有从之前的 chg/DSG 周期中获取的任何新值、我希望这些值匹配。 其次、我不确定您是否使用过我们的 GPCRB 微调工具、但我绝对推荐您将其用于需要在低温下进行精确测量的任何应用。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    非常感谢您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    如果此问题是由于平均值过大导致的、则我上次运行和平均 P 上次运行。 我能否简单地更改"Average I Last Run 和  Average P Last Run"寄存器以避免此问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    您可以执行该操作、但该值将在您执行另一个 chg/DSG 周期后更新、因为这是一个已学习参数。 此外、可能还有其他参数会更新、如 Ra 值、这些参数也可能影响 SOC 行为。 我将从两个.srec 文件开始、这两个文件包含每个参数的完全相同的值。

    谢谢、

    杰克逊