This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:bq40z80平衡问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118056/bq40z80-bq40z80-balancing-problem

器件型号:BQ40Z80
大家好、
我的 bq40z80的平衡问题。我使用的是4S LFP 电池。
当外部平衡 FET 可用且外部平衡处于活动状态时、3个串联电阻会保持平衡、但1个串联电阻会非常快地变为 COV。
当我移除外部平衡 FET 并仅使用内部平衡时、3个系列仍保持平衡、但1个系列不能超过3600mv。 
当平衡功能完全关闭时、也会出现这种情况。

您可以在附录中找到平衡原理图和充电日志记录。

e2e.ti.com/.../MPTS_5F00_VOK_5F00_EN_5F00_NOEXTERTNALFETS.log
e2e.ti.com/.../cb_5F00_disable.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markand、您好!

    从日志中可以看到、当启用 CB 时监测计尝试平衡电池、我不确定这是否是与电池平衡相关的问题。 如果其中一个电池具有更高的内部电阻或布线电阻、则在充电时、这将导致类似您所见的电压接近、但当移除电流时、电压相互偏离。

    BQ40z80使用的电池平衡基于每个电池的容量、这意味着它可能会将每个电池平衡到不同的电压、因为它不是基于电压的平衡。 对于 LFP 电池、这可能会导致问题、因为 OCV 如此平坦、为了执行电池平衡、我们需要在 OCV 上计算每个电池的 DOD 并使用它来平衡电池。

    此致、

    Wyatt Keller