This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12003EXT:LMZ12003EXTTZX/NOPB 需要热阻结至电路板或结至外壳(底部)

Guru**** 2521760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111849/lmz12003ext-need-thermal-resistance-junction-to-board-or-junction-to-case-bottom-for-lmz12003exttzx-nopb

器件型号:LMZ12003EXT

您好!

对于 LMZ12003EXTTZX/NOPB、我需要接面到电路板或结到外壳(底部)的热阻。 数据表中包含结至环境温度和结壳(顶部)。 如果有用于我分析的结至电路板和/或结至外壳(底部)的附加信息、则跳过。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我将与团队进行核实、并尽快让您回来。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我们没有适用于此封装的结至电路板或结至外壳(底部)热阻数据。 我认为结至外壳(顶部)是非常好的数据、可用于计算。 您可以测量外壳顶部温度、这非常容易访问。 底壳温度很难 测量。 然后使用下面的等式来获得结温。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢