This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105:BQ24105芯片可在86度下运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116983/bq24105-bq24105-chip-to-run-at-86-degree

器件型号:BQ24105

你(们)好

我们的客户有一个运行15V 20W 1.4A 的 MeanWell 交流/直流电源转换器、该转换器在构建于 TI 规范的电路板中。 为3节锂离子电池组充电时、这些电池为16850型。  客户希望在3小时内充电。 问题是什么会导致转换器和 BQ24105芯片以86摄氏度的温度运行?

我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    数据表中未显示3节电池的效率数据、但一个合理的、稍微悲观的假设是90%。 eff = Pout/引脚和 Pin - Ploss = Pout、因此 Ploss = Pin - eff 引脚=引脚(1-eff)、因此 Ploss = 15V*1.4A (1-0.9)= 2.1W。  使用下面的热性能数据(假设电路板非常具体、可能与客户电路板不匹配)进行粗略估算、结至顶部外壳的温升可能高达2.1W * 39.3 C/W = 82.53C。   

    测得的温度听起来合理。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么关于如何降低此温度的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    使用气流和/或更多过孔将 IC 电源板连接到更裸露的铜区域是提高效率的方法。

    此致、

    Jeff