请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24105 你(们)好
我们的客户有一个运行15V 20W 1.4A 的 MeanWell 交流/直流电源转换器、该转换器在构建于 TI 规范的电路板中。 为3节锂离子电池组充电时、这些电池为16850型。 客户希望在3小时内充电。 问题是什么会导致转换器和 BQ24105芯片以86摄氏度的温度运行?
我希望你能提供帮助。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marvin、
数据表中未显示3节电池的效率数据、但一个合理的、稍微悲观的假设是90%。 eff = Pout/引脚和 Pin - Ploss = Pout、因此 Ploss = Pin - eff 引脚=引脚(1-eff)、因此 Ploss = 15V*1.4A (1-0.9)= 2.1W。 使用下面的热性能数据(假设电路板非常具体、可能与客户电路板不匹配)进行粗略估算、结至顶部外壳的温升可能高达2.1W * 39.3 C/W = 82.53C。
测得的温度听起来合理。
此致、
Jeff