This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:MPPSET 引脚

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117836/bq24650-mppset-pin

器件型号:BQ24650

这一次、向同一电路上 BQ24650RVAR 的 VCC 和 MPPSET 引脚提供两种类型的电压。
两种类型意味着有两种不同的电源。
一个是主电源、17.4V、另一个是次级电源、12V。

由于主电源为17.4V、因此选择了 R3和 R4、VMPPSET 为17.4V。
但是、在这种情况下、当电源更改为次级电源时、MPPSET 引脚的电压将为12V、因此由于 R3和 R4的电阻分压器、MPPSET 引脚的电压将小于1.2V、 充电电池的充电电流将会降低。

为了不降低充电电流、即使在使用次级电源时也是如此、在使用次级电源时、向 MPPSET 引脚提供3.3V 电压并使其始终保持激活状态是否存在问题?

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kagawa,

    首先、如果您使用17.4V 电源将 MPPSET 直接编程为17.4V、则可以立即降低充电电流。 您需要在该限制上留出一些余量。 例如、将 MPPSET 设置为在17V 或16.8V 时触发。 拉几安培电流可能会导致 MPPSET 引脚电压降至分压后的1.2V 或满量程17.4V 以下

    我没有看到将 MPPSET 保持在3.3V 的问题、但这将完全忽略器件的 MPPT 特性。 无论施加多低的电压、充电电流都不会降低。 您可以考虑使用 FET 打开另一个电阻器、以便在12V 电源处于活动状态时将 MPPSET 阈值重新编程为11.5V。

    此致、

    Mike Emanuel