This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:保护器件建议

Guru**** 2535000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117666/bq34z100evm-suggestion-for-protection-device

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

尊敬的 TI 支持团队:

我正在开发用于60V 的 BQ34Z100 EVM 模块。 我想知道我可以使用哪个保护器来确保不会从电池中消耗过多的电压或电流、因为这可能会损坏 EVM。 我将使用步进电机作为负载。 因此、我需要防止在启动期间以及此类活动中产生过大的电压和电流。 保护器必须是双向的、以便为电池充电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    电池组的电池节数是多少? 您正在寻找的保护电压/电流范围是多少?

    通常情况下、此监测计与我们的监测计配对使用、以便在电池数较高的应用中获得保护和监测结果。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    电池的电池节数为13S3P (60V 和4A、6A 峰值持续1ms)。 我希望使用保护器来防止从电池汲取过高的电压或电流、因为这会损坏我正在设计的 EVM 板、因为我考虑的最大电压是60V。

    负载将是步进电机。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    如果您需要电压和温度保护、可使用类似的保护器: https://www.ti.com/product/BQ77216

    否则、您可能需要使用显示器。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    我使用的电池组无法将单个电池连接到保护器是否有适用于整个电池组的保护器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    我不熟悉任何仅在堆栈顶部运行的保护器、您可以在 https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html 上查看 TI 提供的保护器

    此致、

    Wyatt Keller