This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:I2C 上拉电阻器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117871/ev2400-i2c-pull-up-resistor

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

尊敬的专家:

在 EV2400用户指南中、I2C SDA 和 SCL 通过20K 电阻上拉至3.3V。 (BQ27Z561可与3.3V 上拉电阻配合使用)

但我们必须添加外部1.8V 上拉电阻器、以使 BQ27Z561 I2C 通信正常。

我们只将 SDA、SCL、VSS 连接到客户板。

这是正常的吗? 如何在没有外部上拉的情况下使用 EV2400?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您应该能够与电量监测计与 EV2400内部上拉电阻进行正常通信。

    您能否更详细地描述问题并提供通信的范围捕获? 如果您的总线具有大量电容或总线上有其他器件、则可能会导致通信问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、

    感谢您的澄清。 我将使用示波器进行捕获。