This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:有关安全计时器的问题

Guru**** 2520680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117578/bq24616-question-about-safety-timer

器件型号:BQ24616

大家好、团队、

我的客户询问我在 TCC 引脚上使用具有0.22uF 电容的 C_TTC。

可以使用0.22uF 吗?  

根据数据表、最大 t_charge 为10h、这意味着 C_TTC 应小于0.11uF。 因此、根据我的理解、不应使用0.22uF、但为什么由于某种原因或问题而不能使用呢?

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    当 TTC 电容器介于0.01uF 和0.11uF 之间时、安全计时器的精度会被指定、因此我们指定保持在该范围内以保持给定的精度。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复。

    您的意思是、范围是为了提高精度、因此如果客户不关心精度、他们可以使用更大的电容?

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我们尚未在该范围之外进行测试、无法保证性能。

    此致、

    Mike Emanuel