This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 评估板-反馈电路

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117615/lm5025a-lm5025a-evaluation-board---feedback-circuit

器件型号:LM5025A

你(们)好

 在 SNVA097B 的图9中、您展示 了应用电路。 我们了解了其中的大部分内容、但不了解反馈路径中 D7的功能。

  1. 请说明两个并联二极管的确切功能。
  2. 我们将   评估板上的 D7替换为肖特基、现在输出 不稳定。 几分钟后、输出电压开始增加。 有什么想法为什么?

 此致 Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    我需要知道您用来替代 D7的肖特基二极管的器件型号。

    此外、在正常运行时、+SB/TP4的典型电压是多少?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我们使用 的是 dfls1100q-7。 无法告知/测量 T4上的电压、电路板在某种情况下。

    D7的用途是什么?

    此致

    Rolf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    在介绍 D7的功能之前、我与同事进行了仔细检查。  我们相信这个二极管会在启动期间将基准钳制到 U3B-5 (即 +SB 非常低)、并在 U4 (1.2V 基准)完全导通前提供一个软启动功能。

    您能否移除 D7并测试/比较启动波形?

    肖特基二极管具有相对较高的泄漏电流、尤其是在高温时。  如果 D7有明显泄漏、它将通过 R33 (20k)将基准提升至 U3B-5。  我想这就是为什么您的输出电压在几分钟后开始增加的原因。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rolf、

    还有另一种可能的 D7。  当系统关断且 SB+变为0V 时、D7将很快对电容器 C30放电。  C30位于控制放大器的基准 U3B-5。  放电 C30可快速设置系统以快速重新启动。  如果没有 D7、C30必须通过 R33和 R34 (30k)放电、从而形成3ms 的时间常数。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢您的支持。 我将尝试您的建议。

    此致 Rolf