This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:最短导通时间范围

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117426/tps568215-minimum-on-time-range

器件型号:TPS568215

可能涉及的人员、

 TPS568215的数据表在第6.6节中提供了54ns 的典型最短导通时间;但未提供最短导通时间。 最短导通时间是多少? 是否可以将此信息添加到数据表中?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       我们的测试团队提供的最长最短导通时间为77.16ns。

       如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Athos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    好极了。 我们将使用它进行设计计算。 您是否能够更新数据表?

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们通常仅在数据表中为降压 IC 提供典型的最小导通时间值。

    Athos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athos、

    如果 TI 能提供此范围、那就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的建议。 我将与负责数据表的同事核实具体原因、并稍后向您发送电子邮件。  

    Athos