This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:不在负载和电流共享上工作

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116239/tps65400-not-working-on-load-and-current-sharing

器件型号:TPS65400

您好!

我们使用 TPS65400作为3个降压转换器 SW1和 SW2电流共享5V/8A、SW3 3.3V/2A 和 SW4 5V/2A。 下面附有3个问题和原理图。

在 EVM 板中、我们使用来自 SW3和 SW4的2.5 - 3A 负载进行测量。 在电路板上、当我们在 SW3和 SW4IC 上达到2A 时、会立即自行关闭。 为什么会发生这种差异?

2.我们无法实现电流共享模式、只能提供4A 的电流共享。

3.当我们用负载为电路板加电时、IC 不工作。 在没有任何负载的情况下、它运行良好。

谢谢、

Selim Coskun Guler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Selim!

    我有一些需要您提供的信息。

    1.您是否通过编程配置 OC 值?

    2.是否可以提供 SW3和 SW4的 SW 和电感器电流@ 2A 的一些波形。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我需要提供 SS 引脚上拉电阻器未组装的更新。 在第一个组件中、我使用 XGL6060-222作为电感器、但在看到加电时负载不工作后、我使用与 EVM 相同的 XAL6030-222来更改电感器。

    1.如何设定 OC 值? 我从 PMU GUI 中检查了 IOUT_MAX、它是6A。 我意识到电路板上的 IOUT_Share 为0、EVM 上为1。 之后、我将默认值全部存储到 EEPROM、并将其更改为1。 我重新测试电路板、电流共享仍然无法正常工作、我可以得到4A 电流、但无法从负载开始、但当我增大电流时、它将关闭。 我无法按预期获得8A 电流。

    2. SW3 2A 波形  
     

    SW4 2A 波形  

    CML 和 MFR 故障有什么作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我周末了。 我将检查这些信息、并在下周一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    以下是注释:

    1.首先、请确保命令可以从 PI 命令器发送到 TPS65400。 例如、您可以尝试更改基准并观察电路板中的输出电压。

    对于 SW3和 SW4、在向2A 负载添加负载并关闭后、器件是否会重新启动?   

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai 感谢您的回复。

    如果您将 IOUT_MAX 表示为 OC、我在电路板和 EVM 上都配置了它。 此 EVM 可处理8A 1.8V 电压、而无需启动负载。 但在电路板上共享电流时、我得到的电流不超过5V 5A。

    2.在2A 电流后、输出电压立即为0V、在分离负载 IC 后、输出电压正常工作。 但每次我必须断开负载以获得 IC 的正常状态时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Selim!

    我也对这种现象感到困惑。   

    建议测量输入电压 ENSW2、以观察在您添加负载后这些电压是否超过数据表中的关断阈值。

    您能否提供原理图让我回顾一下?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您与我分享您的电子邮件、然后我可以向您发送设计文件吗? 输入电压为12V、ENSW2悬空。 我今天将测量 ENSW2并返回给您、但我记得、由于电流共享应用、ENSW2无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    fan-shuai@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将设计文件发送到您的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将对其进行审查。