This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:并行使用两个

Guru**** 2350350 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117233/tps61288-using-two-in-parallel

器件型号:TPS61288

您好!

升压支持是否并行连接两个?  

我希望在输入为3.3V 时使用12V/2A 输出。

我知道该器  件支持根据我的要求使用一个、但我更喜欢使用两个来降低 IC 的温度结点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    是的、TPS61288可以并联使用、而且还有一个适用于此应用的参考设计。 我是否知道您的电子邮件、或者我们能否在 E2E 上私下交谈、以便我可以将设计发送给您、因为该参考设计尚未发布。 谢谢。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    当然、我的电子邮件是 :eran.dahan@ge.com

    谢谢

    Eran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    文档已通过电子邮件发送。 谢谢。

    此致、

    俞宗怡