This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:数据表说明

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116754/tpsm8d6c24-datasheet-description

器件型号:TPSM8D6C24
主题中讨论的其他器件: TPS546D24A

大家好、

 我在 TPSM8D6C24数据表中发现了一些有问题的句子或计算。 请检查一下吗?

7.5.2.2对 MSEL2进行编程

表7-11的标头包括 OC_FAULT (A)/OC_WARN (A)、但它看起来是错误的。
它实际上是 OC_WARN (A)/OC_FAULT (A)、对吧?
警告级别不能大于故障级别。

7.5.2.5对回路跟随器器件的 MSEL2进行编程(GOSNS 连接到 BP1V5)

在表7-16中、列出了环路跟随器的 IOUT_OC_WARN/FAULT_LIMIT、但未列出小于30/39的电平。
但是、从 Fusion Digital Power Design 引脚搭接设置中、它能够设置更低的电平。
这是否意味着 TI 出于某种原因不建议降低 OC 水平?
我的客户希望降低 OC 水平。

8.2.2.2开关频率

下面的数据表说明看起来不正确。
'需要使用电阻分压器代码2或3将开关频率设置为550kHz。'
这与表7-8不匹配。
我想这句话来自 TPS546D24A 数据表、应该会有一些错误。

8.2.2.3输出电压设置(VSEL 引脚)

均衡。 (9)没有道理。
结果为27.5、但这句话使用的代码为6。
您能否解释一下代码=27.5是如何计算的?
该公式是否与 TPS546D24A 数据表不同?

8.2.2.5输出电容器选择

均衡 (12)对于 CSA、使用6.511mV/A。
然而、在7.3.1.2中、1/CSA 显示为162.5A/V、这意味着 CSA 为6.155mV/A
我认为6.155mV/A 是正确的、6.511mV/A 是错误的。 请检查一下吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    请允许我在2天内返回给您。 我将在明天回复其他帖子。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    请在下面的红色部分找到我对上述每个问题的回答:

    7.5.2.2对 MSEL2进行编程

    表7-11的标头包括 OC_FAULT (A)/OC_WARN (A)、但它看起来是错误的。
    它实际上是 OC_WARN (A)/OC_FAULT (A)、对吧?
    警告级别不能大于故障级别。

    正确、该表应显示为 OC_WARN/OC_FAULT。

    7.5.2.5对回路跟随器器件的 MSEL2进行编程(GOSNS 连接到 BP1V5)

    在表7-16中、列出了环路跟随器的 IOUT_OC_WARN/FAULT_LIMIT、但未列出小于30/39的电平。
    但是、从 Fusion Digital Power Design 引脚搭接设置中、它能够设置更低的电平。
    这是否意味着 TI 出于某种原因不建议降低 OC 水平?
    我的客户希望降低 OC 水平。

    硬件支持8A 至62A 的电流限制、步长为2A。 希望这足够低、能够满足客户的目标

    8.2.2.2开关频率

    下面的数据表说明看起来不正确。
    '需要使用电阻分压器代码2或3将开关频率设置为550kHz。'
    这与表7-8不匹配。
    我想这句话来自 TPS546D24A 数据表、应该会有一些错误。

    有关 MSEL1电阻分压器代码、请参阅表7-8。 这句话取自 TPS546D24A 数据表、其中写入"需要电阻分压器代码2或3来将开关频率设置为325kHz"。 此行上的 TPSM8D6C24数据表中有一个拼写错误

    8.2.2.3输出电压设置(VSEL 引脚)

    均衡。 (9)没有道理。
    结果为27.5、但这句话使用的代码为6。
    您能否解释一下代码=27.5是如何计算的?
    该公式是否与 TPS546D24A 数据表不同?

    代码= 6是这里的正确计算。 该公式似乎使用的值与段落中提到的值不同。 如果 VOUT=0.8、则选择 VOUT_COMMAND_OFFSET 为0.5、并选择 VOUT_COMMAND_STEP 为0.05、因此公式应为(0.8-0.5)/0.05=6

    8.2.2.5输出电容器选择

    均衡 (12)对于 CSA、使用6.511mV/A。
    然而、在7.3.1.2中、1/CSA 显示为162.5A/V、这意味着 CSA 为6.155mV/A
    我认为6.155mV/A 是正确的、6.511mV/A 是错误的。 请检查一下吗?

    CSA=6.155mV/A 是正确的


    此致、
    Britton