This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS 性能

Guru**** 2813945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117535/tps2121-tps-performance

器件型号:TPS2121

我们使用项目中给出的 TPS2121在+12V_SPA0和+12V_STBY 之间切换,我们进行了一些不符合设计要求的测量,因为当 IN1/IN2有任何切换或 IN1/IN2之间的电压差很小时,会看到输出电压 DIP。

您能否查看以下原理图并告诉我您的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7230.TPS2121_5F00_Performance.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!  

    这里似乎发生的情况是器件在两个输入之间跳转。 我看到您通过使用396k Ω 迟滞电阻器添加一些迟滞来实现这一目的、但我认为您需要更强的上拉电阻器。 请使用 100k 电阻重试此操作、但请注意、通过添加迟滞、您可能必须更改转换电压、因为当选择 IN2时、它将影响分压器。 请查看此技术文档以了解更多信息:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf

    此外、您可能还需要在 VBUS 线路上使用更多的输入电容来维持电压。 在快速切换期间、 不存在软启动或电流钳位、并且您的输出电容非常大。 这意味着浪涌电流将流经器件、这可能导致输入电压明显下降。

    如果您可以提供 ST 引脚、PR1和 CP2范围热、我们可以更好地了解它是否 在输入之间抖动  

    此致、  

    Elizabeth