This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何在不使用 BQstudio 的情况下通过 I2C 手动写入寄存器?

Guru**** 2583735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117744/bq34110-how-can-you-write-to-registers-over-i2c-manually-without-using-bqstudio

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

我们在产品中使用 BQ34110来测量5节镍氢电池组。 我们使用具有 EV2400接口的 BQ Studio 对黄金映像和参数进行编程。  

我们在该领域的产品上遇到了一些问题  、例如 SOC 突然下降以及缺少充电终止信号。

因此、我们希望通过主机 MCU 即时更新寄存器/参数、例如 CEDV 平滑处理。  

我们似乎可以将数据写入闪存、但似乎没有写入/应用到寄存器?

  1. 我们如何使用主机 MCU 而非 BQ studio / EV2400接口更新参数/寄存器、 您是否必须重置监测计才能实现此目的?
  2. 可使用主机 MCU 通过 IC2刷写整个 GG 文件(所有寄存器)。  

此致、