This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ24072T:BQ24072T 和 bq24072之间有何差异?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T, BQ24072, BQ24075, BQ24075T, BQ24072T, BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117817/faq-bq24072t-what-are-the-differences-between-the-bq24072t-and-the-bq24072

器件型号:BQ24072T
主题中讨论的其他器件:bq24072BQ24075BQ24075T、BQ24079T BQ24079

您好!

您能否分享 BQ24072T 和 bq24072之间的差异? 这些更改是否也适用于 BQ24075、BQ24075T、BQ24079和 BQ24079T?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24072T 和 bq24072之间的区别在于电池温度感测方法。 BQ24075、BQ24075T、BQ24079和 BQ24079T 也是如此。

    bq24072、BQ24075和 BQ24079在 TS 引脚上使用基于电流的电池温度监控系统。 使用内部电流源、电流流经 NTC、并根据 NTC 电阻感测随温度变化的电压。 如果 TS 上的电压超出 VCOLD 至 VHOT 的范围、器件将暂停充电、直到电压下降到该范围内。

    BQ24072T、BQ24075T 和 BQ24079T 在 TS 引脚上使用分压器。 由于未使用内部电流源、因此在包含 NTC 电阻器的分压器网络中使用适配器(VIN 处的电压)。 随着 NTC 电阻的变化、连接到 TS 的分压器节点也会变化。 与非 T 器件类似、如果 TS 上的电压超出 VCOLD 至 VHOT 的范围、器件将暂停充电、直到电压处于该范围内。

    您可以在每个数据表中找到有关将 NTC 温度与 VCOLD 的关系调整为 VHOT 的更多信息:

    BQ2407xT: https://www.ti.com/lit/ds/slus937c/slus937c.pdf

    BQ2407x: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24072.pdf 

    此致、

    Anthony Pham