This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS71H01:LT8582 -具有故障保护功能的双路3A 升压/反相/SEPIC 直流/直流转换器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS785-Q1, TPS745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116960/tps71h01-lt8582---dual-3a-boost-inverting-sepic-dc-dc-converter-with-fault-protection

器件型号:TPS71H01
主题中讨论的其他器件:TPS785-Q1TPS745

大家好、我正在尝试模拟直流转换 器 TPS71H01QPWPLE。 我找不到 LTSPICE 或 TINA 模型。是否有模型或类似模型?

直流转换器5V 至3.3V

https://www.ti.com/product/TPS71H01#design-development

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    遗憾的是、该器件是在90年代开发的、因此没有与该器件或该器件系列中的任何其他器件关联的模型。

    您能不能帮助我们提供您的设计标准吗?我们可以为您指出一个更现代的 LDO、该 LDO 将有一个模型供您进行仿真?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    从5V 到3.3V 的直流转换器

    -转换器的左侧仅连接到 Vin = 5V、其余连接到 GND

    转换器右侧:输出= 3.3V  

    输出1连接到输出2

    感应连接到三个电阻器一个输出、其余连接到 GND

    -PG = GND

    所有其他元件都连接到 GND

    我按照 PDF 第3页 顶部提供的图表进行操作

    www.ti.com/.../tps71h01.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    谢谢! 您是否认为您可以在应用中改用 TPS745或 TPS785-Q1之类的器件? 这些器件更新得多、并且具有可供您使用的模型。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS785-Q1正常工作、谢谢您 Mark!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到!

    此致、

    标记