This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:原理图设计审查

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117534/bq2980-schematic-design-review

器件型号:BQ2980

请查找 BQ298006的第二修订版设计。 请分享反馈。

PN:IRLHM630TRPBF
制造:Infineon
说明: 晶体管、N-MOSFET、30V、21A、Vgs=12V、 2.7W、PQFN-8
系统要求  
电池:标称值为3.7V 的锂离子电池。
3.7中的最大电流消耗:9A (过流设置为14A)
密码:vdn*review
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    原理图看起来不错。 确保遵循数据表中的布局建议。

    谢谢、
    Caleb