This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1401EVM

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113646/em1401evm

主题中讨论的其他器件:EM1402EVM

大家好、

我们使用与 BMS 相关的定制设计、并在同一电路板上使用 EMB1499和 emb1428 IC 和 MCU 本身。

为此、我们绘制了与 EM1401EVM 开发板相同的原理图。

我们所面临的问题与平衡有关,即使是在放电模式下也是如此,而不是在充电模式条件下遇到任何问题。  

问题:在放电模式下、我们的次级侧 MOSFET 加热的平衡电流越来越少、即40mA。

我们还知道,新版本的开发板(EB1402EVM)在变压器的初级绕组和 EMB1499 IC 之间具有隔离,但与 EB1401EVM 中的隔离不同。

因此,我的主板上是否存在任何与隔离相关的问题?因为我们没有遵循变压器的 emb1499和初级绕组之间的隔离。

我还随附了我们的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash、

    我建议在 EM1402EVM 中遵循隔离标准、因为据我所知、EM1401不再可用/不再受支持。 如果您使用 EM1402、我们建议您严格遵循参考、否则我们的支持将受到限制。 https://www.ti.com/lit/ug/tidubz7/tidubz7.pdf 

    此致、

    泰勒