This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:在16节电池中仅使用两个 EMB1428Q

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117343/em1402evm-using-only-two-emb1428q-in-16-cell-battery

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件: EMB1499Q

您好!

在用于16节电池的 EM1402EVM 中、它使用了3个 EMB1499、每个人都驱动其极性总线选择。

我在一篇文章中读到:“3)不幸的是,我认为这是不可能的[同时平衡多个电池]。 EMB1428和 EMB1499之间存在通信。 如果您尝试让多个 EMB1428与单个 EMB1499进行通信、则可能会出现故障。 我看到多节电池同时平衡、但它需要额外的直流/直流。"

那么、我是否可以仅为16节电池(LiFePo 电池、最大60V)使用两个 EMB1499Q?

一 个具有7节电池的 EMB1499Q 和极性总线选择、另一个具有9节电池。 所有奇数细胞的细胞都连接在一起,偶数细胞的所有细胞都连接在一起

谢谢