This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:数据表中未提供符合 VDE 0884-11标准的绝缘规范

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, ISO5851, UCC21710, UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117558/ucc5870-q1-insulation-specifications-according-to-vde-0884-11-are-not-given-in-datasheet

器件型号:UCC5870-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750ISO5851UCC21710UCC21540

大家好、  

我正在构建一个并网系统、该系统包含一个三相逆变器(2级 AFE)和两个并联直流/直流转换器(LC-SRC)、它们均连接到1200VDC 的直流链路。 在本例中、我将使用 Infineon 的 SiC-MOSFET 半桥电源模块。 我正在尝试找到合适的栅极驱动器 IC、根据 VDE 0884-11、其中的隔离电压应高于 Viowm = 1200Vrms、因为 电源开关上会出现1200Vrms 的阻断电压。 我在 TI 网站上找到了一些适合我的应用的完美 IC。 但问题在于、它们在市场上不可用。 (我搜索了几乎所有分销商网站。) 该 IC 为 UCC21750、ISO5851、ISO5852-EP、因为 IC 必须至少具有 DESAT 和 UVLO。 但我在 Mouser "UCC5870QDWJQ1"中找到了另一个 IC、但问题在于 其数据表中未提供符合 VDE 0884-11标准的绝缘特性。 UCC5870已定义的绝缘特性与另一个类似的 IC "UCC5871"相同、其中对于 UCC5871、 其自身数据表中给出了符合 VDE 0884-11标准的绝缘特性。 我的问题是、是否有任何其他信息表、其中 提供了符合 VDE 0884-11标准的绝缘特性、或证明两个 IC (UCC5870和 UCC5871)具有相同的绝缘特性。  

此致  

Ergin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ergin、您好!

    感谢您关注这些器件。

    遗憾的是、UCC5870目前未通过 VDE 088411认证、因此数据表中未提供该信息。 如果您愿意、您可以等待 UCC5871的推出、UCC5871将获得认证、但我犹豫是否推荐 UCC587x 系列驱动器、除非您实际需要所有保护功能。 每次对这些驱动器进行下电上电时、都需要通过 SPI 对其进行配置。 这些驱动器专为牵引逆变器系统而设计、虽然它们可以在其他应用中工作、但它们可能不是最佳选择。 根据您所说的内容、我认为 UCC217xx 系列是更好的选择、但我了解电源限制。 我建议您登录 TI.com 并使用"可用时通知我"按钮、以便在您需要的器件重新开始时收到通知。

    如果您有其他问题、请告诉我、如果回答了您的问题、请单击绿色按钮告知我们。

    此致、
    Daniel Norwood

    应用工程师

    隔离式栅极驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的回答。

     可以告诉我、 UCC217xx 系列 IC 何时上市? 或者如果我下订单,生产这些 IC 需要多长时间? 我问的是、因为 TI 仅提供在该电压范围内经过认证的栅极驱动器 IC。  

    对于计划 B、这是否是在栅极驱动器 IC 与电源模块的每个连接之间使用数字隔离器 IC 的可能解决方案? 我是一名初级硬件工程师、因此我没有太多经验、所以我要问您。

    此致  

    Ergin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ergin、您好!

    遗憾的是、我没有关于这些器件何时会退回库存的信息。 您的最佳选择是在所有可满足您需求的器件上使用"可用时通知我"功能。  

    此链接应向您展示我们所有库存且具有您所需隔离等级的驱动器: https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html?keyMatch=ISOLATED%20GATE%20DRIVER#!p3318=0&p2738=1200;2121

    您可以检查 UCC21710和 UCC21540。 最后我检查了这两个器件是否有一些库存、并符合您所需的隔离等级。 遗憾的是、UCC21540没有 UCC217xx 系列那么多的保护功能。  

    对于使用数字隔离 器来增加隔离额定值、这是可能的、但数字隔离器必须位于控制器和栅极驱动器 IC 之间、而不是栅极驱动器和电源模块之间。 另一种选择是将数字隔离器与非隔离式栅极驱动器结合使用。  

    如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel