This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A02无法使用脉冲信号启用...

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117592/tps7a02-tps7a02-cannot-enable-with-pulse-signal

器件型号:TPS7A02

尊敬的 Sirs:

我的客户产品是与标签相关的产品、他们发现无法使用具有智能使能功能的 TI LDO。

没有智能使能功能就没有问题。

作为其设计、他们将在首次上电时使用标签进行传导并生成3.6V/1s 周期脉冲。

借助于这个脉冲、它们可以启用用于 MCU 电源的 LDO。

MCU 上电后、MCU 将控制所有电源并为 LDO EN 引脚提供稳定的电压电平。

我的问题是:

1.这种设计是否可行? 如果没有、为什么客户设计适用于非智能使能功能 LDO?

2.如果是、为什么这些智能使能 LDO 无法工作?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果我理解正确、当客户向 EN 引脚施加3.6V 脉冲时、器件工作正常、对吧?  

    只有当存在智能使能功能时、这才是由 MCU 驱动的。 当 MCU 提供 EN 信号时、LDO 不会开启?  

    您是否有展示此行为的原理图和示波器截图?  

    此器件具有智能使能功能:  

    最棒的  

    Edgar Acosta