This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:TX 和 RX 通道上的[TUSB544]交流电容器

Guru**** 2382290 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117720/tusb544-tusb544-ac-capacitor-on-the-tx-and-rx-lanes

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: TUSB564

您好!

在 TUSB544组件的数据表中的典型应用电路中、RX 通道上有交流电容器。 为什么? 不是仅在 TX 线上? 因此、对于我的应用、我使用一个 RX 通道连接 USB 3.0 (连接集线器 USB)、使用一个 RX 通道连接 DP (连接显示控制器)。 您可以在下面找到指向数据表的链接(原理图位于第25页)和原理图图片。

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb544.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1657722954461&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Ftusb544

谢谢、此致、

Maurice Brunel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫里斯:  

      在连接器侧、通常将交流电容放置在 TX 侧、因为另一个连接器的 TX 侧有交流电容、因此 TX 和 RX 之间始终有75nf-265nf 交流电容。

    如果您 像上面提到的红色那样将 TX 和 RX 直接连接到主机、只需在 TX 和 RX 上放置交流电容75-265nf。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurice

    这是一个 USB Type-C 应用、您将拥有单独的 USB 主机和 DP 源? 如果是这种情况、则应使用 TUSB546而不是 TUSB544。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    例如、在右侧、我有一个 USB-C 连接器来连接智能手机、在左侧、我有一个集线器 USB 和显示控制器。 我可以将数据发送到显示控制器、但无法接收、我可以使用集线器 USB 发送和接收数据。

    Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurice

    看起来您正在设计 USB-C 灌电流应用。 对于此应用、您将需要 TUSB564、因为它会将 USB 信号多路复用到 USB 集线器、或将 DP 信号多路复用到 DP 控制器、具体取决于 CC 协商。

    谢谢

    David