This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:仅限使用器件的数据保护特性进行查询

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S703-Q1, TPS2549-Q1, TPS254900A-Q1, TPS25830-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116478/tps2549-q1-inquiry-for-only-using-the-data-protection-features-of-the-device

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD2S703-Q1TPS254900A-Q1TPS25830-Q1

大家好、

我的客户目前使用 TPS2549-Q1进行数据保护和充电端口控制。 但是、将来他们可能只需要器件的数据保护功能。 我知道我们还有其他产品(例如 TPD2S703-Q1)提供该功能而无需充电端口控制、但电流布局可能不允许灵活地进行此更改。

鉴于此、我想了解我们如何将此器件用于其数据保护功能、我在下面重点介绍了几个相关问题:

  1. 器件的逻辑控制块是如何供电的? 我假设这是从中得出的?
  2. 假设未使用充电控制、我们是否可以简单地悬空 OUT 引脚、或者我们是否需要为此连接一些高电阻?
  3. 如果不使用 CTLx 引脚、是否可以将其保持悬空、或者这些引脚是否应该接地?
  4. 如果我们只是尝试提供数据线路保护、还有其他注意事项吗?

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    分配给负责美国地区的 Eric。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉耽误你的回答。  我正在尝试与此器件的设计和/或系统领先者取得联系、以了解更多详细信息。  当我听到回声时、我将会回来。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这应该起作用。 您将需要提供电源的 VIN 和使能信号。 我还建议将3个 CTRL 引脚连接到高电平以将器件置于 CDP 模式、从而关闭内部数据路径开关(第8.4.1节"器件真值表")。 将 OUT 引脚悬空是可以的。

    另一个注意事项是 TPS2549-Q1不支持 VBAT 短路保护。 如果需要、请考虑其他器件、例如 TPS254900A-Q1或 TPS25830-Q1。

    此致、
    Eric