This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 FPGA 和处理器的 PMU 解决方案时钟规格

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116477/pmu-solutions-clock-specs-for-fpga-and-processor

主题中讨论的其他器件:DRA75

您好!

我想知道是否有办法查看 PMIC 解决方案的所有时钟配置规格、例如器件型号 Jacinto DRA75的解决方案是 TPS65903x-Q1未指定其为晶体或振荡器、 我从数据表中得到的信息最多的是它是一个晶体振荡器、但在其中一个图中、晶体被描述为数字时钟。 从何处可以获得有关 PMIC 时钟的更多详细信息、以及如何了解所需输入类型(LVPECL、LVCMOS、LVDS...)中的内容。 是否有一个文档包含多个 PMU 的时钟信息(晶振/振、输入类型、精度、输入电压、所需的时钟封装尺寸...)、因为 PMU 的数据表没有针对时钟要求进行深入介绍?

谢谢你。

此致、  

桑德拉·S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandra、

    我可以特别提到 TPS65903x、因为它实际上是一个晶体振荡器。 为了简化命名约定、在其中一个图中只将其描述为数字时钟。  

    在查找有关该特定时钟的更多信息时、您可以首先参考产品页面上的设计检查清单(链接如下)。 从此处开始、有一列用于推荐器件型号。 然后、您可以在线查看该晶体振荡器的数据表。 其他器件页面的组织结构类似。  

    https://www.ti.com/product/TPS659039-Q1?keyMatch=TPS659039-Q1&tisearch=search-everything&usecase=GPN#tech-docs

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    输入的所有规格都适用于晶体-我指的是表5.10。 独立振荡器不会指定驱动电平、负载电容、动态电感等、因为它不需要外部激活。 独立振荡器、提供 Vdd、该部件已启动并已输出时钟。 此外、没有 XOUT 引脚、或者从我在这里看到的它被称为 OSC16MOUT。  

    我们想理解的是、您能否连接外部16MHz 时钟源-这可以是基于振荡器或 MEMS 的振荡器或任何其他技术节点、但它只提供16MHz 时钟。 "数字时钟输入"注释似乎暗示了这一点、但它令人困惑、因为没有为其提供输入时钟规格(Vin min、vol max、最小 VID 等)。  

    此致、

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、

    好的、非常感谢您澄清这个问题。 我将在今天稍后时间对此进行研究、并最迟在星期三为您提供答案。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    您能否告诉我您是否希望使用特定的 OTP 配置? 我想确保这个 OTP 配置启用了晶体振荡器。

    此致、

    Alex