This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050EVM-001:BQStudio

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ3050, BQ4050, BQ3060, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116595/bq3050evm-001-bqstudio

器件型号:BQ3050EVM-001
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ3050BQ4050BQ3060BQEVSW

大家好、团队、

我们是否可以使用 BQstudio 来连接此评估板?

我在 BQstudion`t BQ3050器件。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    不可以、这是我们的较新工具链不支持的较旧器件。 我不推荐在新设计中使用此器件、如果可能、应改用 BQ4050、bqStudio 支持该器件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    由于 BQ4050缺货,我们不得不选择 BQ3050……还有一个选择是 BQ3060,对吧?   

    BQ3050之间提供的任何比较。 BQ3060和 BQ4050?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我知道、由于这些器件的使用年限、我们无法为其提供相同级别的支持、因为我们已更改为 BQStudio、因此不再更新所有这些工具链、旧的监测计使用 BQEVSW。

    这些器件与此类似、BQ4050是最新固件版本、因此具有更多功能和更好的硬件。 所有3个都运行相同的算法 CEDV、因此设置应该相似。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keller、

    我们如何确定哪一部分是新更新的,哪一部分是旧的(NRND)?

    TI 是否在每个器件网页上专门提及?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    这些器件还不是 NRND、但我们对它们的支持因其使用年限而受到限制。 我们通常会将这些功能用于仍使用此部件的传统系统。

    当我们计划开始降低产量时、NRND 将出现在器件网页上。

    通常、如果监测计的使用年限超过~10年、我们提供的帮助可能会受到限制、因为工具不再保留。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keller、

    n`t 我没有看到 NRND 在产品网页(即 BQ3050,显示为活动),那么什么是检查产品剩余多少平衡生命周期的检查点?

    TI 是否保留任何此类 生命周期文档? 像第一个... 生产批次日期、网页上的数据表上传日期等

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    这与生产将持续多久无关、对于较旧的器件、我只想告诉您、由于工具和团队的限制、我们无法提供与较新器件相同级别的支持。

    此链接可能包含您要查找的信息: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html?keyMatch=NRND

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Keller、

    我的观点是,如果在 同一产品组合中有两种产品被称为有效,我如何确保哪一种产品是较旧 的产品? 从数据表日期开始?

    希望这澄清了我的观点...   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是的、数据表/TRM/EVM 用户指南上的日期都将指示器件使用寿命。

    此致、

    Wyatt Keller