This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:高度容差

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117045/tps746-q1-height-tolerance

器件型号:TPS746-Q1

大家好、团队、

请告知 设备的最小、标称、最大和高度容差。 因为这在数据表中不可用。  

P/N TPS74601PQWDRBRQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    此信息包含在数据表的封装轮廓下:

    最大高度为1mm、但不超过此规格。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最小值,典型值如何?? 请提供帮助。谢谢

    • 最小值= ??? 毫米
    • 最大值= 1mm
    • 典型值=??? 毫米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    遗憾的是、这是我们无法披露的信息。 尽管如此、正如之前所述、1mm 是真正的最大值、它永远不会超过该值。  

    最棒的  

    Edgar Acosta