This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:USB-C UPF 电源和数据接收器解决方案

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616, BQ25792, TPS25750, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117329/bq24616-usb-c-upf-power-source-and-data-sink-solution

器件型号:BQ24616
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25750USB-PD-CHG-EVM-01

  我的器件当前具有 USB 2.0接口、可连接到 Android 手机以进行用户界面和一些数据处理。  我们希望使用 USB-C 解决方案、这两种解决方案都允许我们的器件成为 USB 2.0从器件连接、同时为手机充电。   这意味着手机将成为 USB 主机、我认为我们的器件是具有双角色电源(DRP)的 USB-C 向上端口(UFP)。

BQ24616是否可以用作电源、同时仍允许器件用作数据接收器?  如果没有、是否有 TI USB-C 解决方案?  这应该与 USB-C 笔记本电脑更换器/集线器相似、或者可能与汽车 USB-C 充电/数据连接类似。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24616不支持 OTG 通过输入端从电池供电。 当器件处于睡眠模式时、它允许电流从电池传递到系统、而当不处于睡眠模式时、允许电流从输入端传递到系统。

    通常、对于 TI USB-PD、我们有一个采用 BQ25792和 TPS25750的参考设计、支持 BQ25792为电池充电、并通过输入和 TPS25750提供电池电流。 查看 USB-PD-CHG-EVM-01。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我认为我对问题的阐述不是很好。  我们的器件具有仅具有 USB 2.0从器件连接的嵌入式 SoM。  我从 USB-C 文档中了解到、使用 USB-C 时、电源和数据源/接收器现在可以通过电源角色交换进行动态协商、这与使用第5个连接器引脚来确定器件是否为主机的 microUSB OTG 不同。  简单的 USB-C 器件、我在 CC 线路上使用5.1k 下拉电阻或22k 上拉电阻来指示拉电流/灌电流、类似于旧的 OTG。  "更智能"的 PD 设备应能够即时重新协商电源/接收设备(笔记本电脑、集线器等)。  这就是我要做的。\

    目前、我们的器件有两种情况:

    #1:器件(UFP、数据外设、灌电流) <--CC1=5.1k 至 GND-- > Android 手机(DFP、数据主机、电源)

    #2:器件(UFP、数据外设、电源) <--- CC1=22k 至+5.2V--- > Android 手机(UFP、数据外设、电源接收器)

    在第1种情况下、Android 手机是数据和电源主机。  它可能会与我们的 SoM 通信、但不会充电、因为 CC 设置指示它是供电源的主机。  此外、还需要注意的是、我们的器件和 SoM 始终是自供电的。

    在第2种情况下、器件看起来像数据和电源主机。  Android 手机将充电、但会将自身视为数据 外设、因此不会与器件 SoM 进行通信。

    我认为我们的器件需要支持 USB-C DRP (双角色电源)、我相信我们的 Android 设备已经支持 USB-C DRD (双角色数据)。   这将使我们的器件成为一个 UPF 外设数据端口、同时还将 DPF 主机 Android 手机充电为电源。  这需要一个支持 DRD 的 IC、并具有一个 CC 引脚 MAC、以便通过 CC 引脚与主机进行通信、从而交换电源角色。  这似乎是正确的吗?

    总之、我们希望我们的器件成为 Android Phone 主机的数据外设、同时为 Android Phone 数据主机充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们产品系列中的所有充电器都不支持 CC 线路通信。 您将需要单独的 USB-C 控制器来管理此功能。 我们的充电器最常做的是 D+/D-检测。 请查看我们的 USB Type-C 和 USB 电力输送 IC。 www.ti.com/.../overview.html

    此致、

    Mike Emanuel