This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:抖动特性

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116871/ucc28600-dithering-feature

器件型号:UCC28600

大家好、

有几个问题。  

UCC28600是否支持 抖动?  我们如何进行抖动? (本部分的抖动机制)  

2.抖动时的开关频率范围是多少?  

 BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发表有关 UCC28600的问题。  根据负载/线路条件和运行模式、UCC28600具有可变开关频率范围(介于40kHz 和130kHz 之间)、并支持准谐振反激式拓扑。 这两个因素都有助于简化整个系统符合 EMI 要求的过程。 但是、不要将其与 EMI 抖动相混淆。  抖动到底意味着什么? 您是指 EMI 抖动吗?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew,

    感谢您的回复。

    是,我是指 EMI 抖动。

    谷底跳跃?Δ I 的含义

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的后续问题。

    在反激式电源的背景下、 当准谐振控制方案和 接近 死区时间的初级 FET 电压谐振导致开关频率轻微波动/变化时、会发生谷底跳跃。

    导航至以下视频中的时间戳8:50、了解有关谷底开关 https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter 的更多背景信息 

    根据工作模式、控制器可以"选择"谐振谷值以关闭处的初级开关。 例如、每个周期可能会检测到3-5个谷值进行开关。 如果 "已计数"的谷值数量变化足够频繁、 并且电源已成功调节、您将观察到谷值跳跃。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    感谢您的回复。  

    因此 、随线路/负载变化的频率变化(40kHz 至130kHz)不是 EMI 抖动、对吧?   UCC28600是否支持 EMI 抖动?  

    我只想知道 EMI 抖动中的 FSW 范围/振幅是多少 以及 UCC28600如何实现 EMI 抖动。  

    此外、EMI 抖动是否与其他器件中的扩频类似? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    有任何反馈吗? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、您可以肯定的是、可变开关频率并不意味着与 EMI 抖动相同。

    严格地说、UCC28600不支持 EMI 抖动、但准谐振操作可使 EMI 合规性比具有 EMI 抖动的标准非连续导通模式(硬开关)反激式控制器更简单。  

    EMI 抖动与类似 TI 产品上的扩频功能类似。

    此致、

    Andrew