This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210-Q1:电池化学成分

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117450/bq34210-q1-battery-chemistry

器件型号:BQ34210-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好、团队正在寻求一些支持。

我们目前正在使用 LiSOCL2电池、这是一种锂原电池。 我看到 BQ35100支持这种化学物质。 我们还对用于不同化学成分的 bq34210感兴趣。 如果我们使用后者、由于我们的电池只放电、那么将其与 bq34210一起使用是否会有问题?

此外、如果有人能够澄清为什么电量监测计指示电池化学成分、如果您在所示电池之外使用其他电池、会发生什么情况。 在所有情况下、我们只讨论放电而不是充电。

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34210是一款 CEDV 监测计、在放电期间专门使用库仑计数器来确定剩余电量和充电状态。 它的算法是调整(补偿)放电结束电压作为负载和温度的函数、 这样,监测计就可以在放电电三个结束电压阈值的第一个达到的电压之后调整 FCC *,从而为后续放电提供更好的 FCC 近似值(并因此实现更准确的监测),根据定义,主电池不会发生这种情况。

    另一个问题是、bq34210在断电时会失去内部状态、无法像 bq35100那样准确地重新采集。

    关于放电精度的化学成分:电池的化学成分对于监测计确定通过开路测量的放电深度以及确定电池电压在特定负载和温度下的行为非常重要。 如果您使用的化学成分与监测计预期的化学成分不同、则这些测定结果可能非常不准确。