This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:为什么 tlv61046A PWM 模式和 PFM 模式 FB 基准不同? 它将导致不同的输出。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117136/tlv61046a-why-the-tlv61046a-pwm-mode-and-pfm-mode-fb-reference-is-different-it-will-cause-the-different-output

器件型号:TLV61046A

这张图片显示 PWM 模式 Vout_nom 和 PFM  模式 Vout_nom 是不同的。 PFM 模式 FB 基准高于 PWM。

我使用 webbeach 电源设计来模拟负载瞬态。

当 tlv61040a 在 PFM 模式下工作时、输出电压将达到12.3V;当 tvl91046a 在 PWM 模式下工作时、 输出电压将达到12V。

那么 、为什么 tlv61046A PWM 模式和 PFM 模式 FB 基准不同? 它将导致不同的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通过比较 FB 和 PFM 基准电压来控制 PFM 中的输出电压、当 FB 上升到超过 PFM 基准电压(1.01*FB)时、器件应停止开关、因此输出电压可调节到目标值。

    但由于内部比较器的延迟、该器件将继续开关几个周期。 以便输出电压将高于目标值。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryce 的回答。

    我不 知道 PFM 和 PWM FB 基准电压为什么不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是因为它们有不同的管制战略。

    在 PFM 中、使用了迟滞电压控制。 但在 FPWM 中、误差放大器用于 消除 FB 和基准电压之间的静态误差。

    此致、

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryce,è s

    感谢您的回答、我还有另外一个问题。

    为什么 PFM 和 PWM 调节策略不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    PFM 旨在提高效率、因为在轻负载条件下、当 FB 高于 PFM 基准电压时、开关将停止。

    FPWM 旨在获得更小的输出电压纹波、因为开关频率在所有负载下都是固定的。

    此致、

    布莱斯