This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84410:TPS84410和 LMZ30604是否相同?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84410, LMZ30604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116702/tps84410-are-tps84410-and-lmz30604-the-same

器件型号:TPS84410
主题中讨论的其他器件: LMZ30604

您好、TI 专家、

TPS84410和 LMZ30604是否相同?

这两个器件之间没有差异、包括封装、引脚映射、方框图、甚至电气特性。

请确认这两个部件是否相同。谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    让我看看您的请求、明天回来。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

    感谢您的支持。

    请告诉我上述问题是否有任何更新。

    此致、

    Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您是对的、这两个部分是相同的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dorian:

    感谢您的支持。 我会注意到这一点、以便我的客户进行更多讨论。

    此致、

    Chase