This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D I2C 控制充电器(BQ25723)问题

Guru**** 2522490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQSTUDIO, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117218/tps65987d-tps65987d-i2c-control-charger-bq25723-questions

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:BQ25723TPS65987BQSTUDIO

尊敬的 TI 团队:

我们有一个项目使用 TPS65987 I2C1来控制 BQ25723充电器。  

BQ25723可通过 BQStudio 应用正常工作。但 TPS65987 I2C 无法控制 BQ25723。

pjt 文件如下所示。

test_tps65987_gpio_power.pjt

调试模式下运行。 在低于 I2Cw CMD 执行(将充电电流设置为1280mA)后、I2C CLK 和 SDA 将具有波形。 但 BQ25723没有进行充电。  

奇怪的是、在执行 I2C CMD 之后、无论读取还是写入 CMD。 I2C CLK 将被拉低。  

暂时、在调试模式下、执行[GPsh]和[GPsl]、并且 GPIOx 将被正确设置。

很快、TPS65987就工作了、GPIOx 和 I2C1都可以使用 CMD 进行切换。 BQ25723在 BQstudio 控制下工作良好。 I2C1硬件连接也很好。

我不知道 BQ25723 I2C1为何无法控制 TPS65987。 为什么 I2C CLK 会在 ex可爱 的 CMD 后被拉低?

请帮助!  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道您使用的是哪个版本的 TPS65987D 吗?

    此外、您能否提供 I2C1总线的 Saleae 日志?

    此致。