This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035C:具有同步整流功能的推挽控制器

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035C, LM5039, UCC28250, LM5036, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117176/lm5035c-push-pull-controller-with-synchronous-rectification

器件型号:LM5035C
主题中讨论的其他器件: LM5039UCC28250LM5036UCC28251

大家好、

除了 LM5035C 之外、TI 是否还有一个支持同步整流的推挽控制器?

我需要一些解决方案来参考。THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以在推挽应用中使用半桥控制器。 TI 提供多种产品、例如 UCC28250/1、LM5036和 LM5039。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢您的建议、那么另一个问题是哪一个适合用于次级侧控制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28250。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 UCC28251