This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:如何控制多个 LED

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117459/lp55231-how-to-control-many-leds

器件型号:LP55231

您好!

我将下图中的配置视为控制许多 LED 的一种方法。
将 Dx 引脚连接到 FET 的栅极、并将串联的 LED 连接到 FET 的漏极。
这样的配置是否可行?
是否可以将32.768kHz 用作外部 CLK?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    是的、配置应该正常。 当通道关闭时、NFET 的栅极被下拉至 GND、因此 LED 也关闭。 当通道打开时、栅极被拉至高电平、LED 打开。

    对于外部时钟、它用于内部引擎执行。 您是否需要使用此功能?