This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:关于电池短路保护

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117087/bq24040-about-the-battery-short-protection

器件型号:BQ24040

大家好、

我想确认以下两个有关电池短路保护的问题。
了解当 OUT 引脚低于0.8V 时、持续流动的恒定电流为15mA 是否正确?
是否正确地理解、OUT 短路测试包含在加电流程中、并且即使在充电操作期间 OUT 引脚降至0.8V 以下时、保护工作正常?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    是的、正确。 这样做是为了以非常小的速率对 OUT 引脚上的电池充电、以防止在深度放电时造成损坏。 这将在启动期间以及当 OUT 降至0.8V 以下时发生。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。
    我现在很理解。

    此致。
    Ryu